创建 ODBC 数据库

创建一个数据库对象,用于从 SQL 服务器或 MySQL 服务器获取数据。
先决条件
要从
Windows®
设备连接到 ODBC 数据库,请执行以下操作:
  1. 创建 ODBC 数据库
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    数据存储
    ,然后选择
    ODBC 数据库
    。
  3. 在
    属性
    的
    DBMS 类型
    中,选择数据库服务器的类型。
  4. 在
    属性
    中,填写:
    • DBMS 类型
      。
      SQL Server
      或
      MySQL
      。
    • (可选)
      DSN
      (数据源名称)。仅适用于
      Windows
      设备。
      重要提示:
      如果指定,DSN 会自动提供 ODBC 连接属性。
      无法通过手动填写
      服务器
      、
      TCP 端口
      、
      数据库
      、
      用户名
      和
      密码
      字段来覆盖 DSN 属性。
    • 服务器
      。数据库服务器的 IP 地址或主机名。
    • TCP 端口
      。数据库服务器的 TCP 端口。
      提醒事项: 默认值
      0
      将解析为
      1433
      (对于 SQL 服务器)和
      3306
      (对于 MySQL 服务器)。
    • 数据库
      。数据库服务器中的数据库名称。
      小贴士: 如果在 ODBC 连接器中指定了数据库名称,则可以选择是否提供数据库名称。
    • 用户名
      。可以访问数据库的用户的名称。
    • 密码
      。可以访问数据库的用户的密码。
(可选)配置数据库结构。请参见配置数据库表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal