翻译报警消息

报警
小组件中显示的消息是可以用不同语言显示的文本字符串。输入消息,选择要翻译的语言,然后输入经过翻译的字符串。经过翻译的报警消息在运行时会以用户的语言显示。
先决条件
  1. 翻译报警消息
  2. 在
    项目视图
    中,导航至所需的报警并选择它。
  3. 在
    属性
    中的
    消息
    中,键入报警事件要在运行时显示的消息。
  4. 在
    项目视图
    中,展开
    翻译
    。
  5. 双击
    LocalizationDictionary#
  6. 在“翻译编辑器”中,选择
    查看
    翻译参考
    。
    新消息将出现在
    字符串
    列中。
  7. 在报警消息所在的行中,选择
    同步
    。
    键
    列中将显示经过翻译的对应消息。
  8. 选择
    查看翻译表
    。
  9. 选择
    添加区域设置
    ,选择所需的翻译语言,然后选择
    Checkmark
    。
  10. 在
    已添加新区域设置
    中,选择
    是
    。
  11. 在第三列中,输入要翻译的字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal