创建动态报警消息

创建在报警处于活动状态时,在运行时出现的报警消息。例如,创建消息来指示在报警处于活动状态时流速或流量低至危险水平。
先决条件
  1. 创建动态报警消息
  2. 在
    项目视图
    中,选择报警。
  3. 在
    属性
    中的
    消息
    中,选择
    添加动态链接
    ,然后选择
    高级
    。
  4. 在
    动态链接编辑器
    的
    消息
    中,选择
    Add
    ,然后选择
    字符串格式器
    。
  5. 在
    动态链接
    中,选择
    更改动态链接
    。
  6. 将报警的
    输入值
    指定为动态链接源。
  7. 在
    格式
    中,输入报警消息的文本,并使用占位符
    {0}
    来标识源变量的值。
  8. 根据需要选择 以设置链接方向。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal