配置报警日志

报警日志显示系统中发生报警的日期和时间,以及每个报警的状态。
在运行时查看报警日志需要数据库、配置的记录器以及
报警网格
或
报警历史记录网格
小组件。
报警日志网格
小组件显示报警事件日志。
报警事件日志网格
显示每个报警事件和报警状态的数据。网格中的每一行都描绘了一个报警事件的状态变化。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
    ,然后选择
    Misc
    。
  2. 在
    组件
    下面,将
    报警事件记录器
    对象拖到
    项目视图
    的
    记录器
    文件夹中。
    将出现
    AlarmsEventerLogger#
    。
  3. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
  4. 在
    项目视图
    中,将所需的数据库对象拖到记录器
    数据库
    属性的值中。数据库与记录器相关联。
  5. 选择
    模板库
    ,然后选择
    Widgets
    。
  6. 将
    报警网格
    或
    带有筛选器的报警历史记录网格
    小组件拖到
    项目视图
    中的文件夹中。
    将出现新的小组件。
  7. 从
    项目视图
    中,将记录器拖到
    报警事件记录器
    中的
    属性
    中。
    现在将显示由日志在运行时记录的数据。
  8. (可选)要自定义小组件的图形外观,请自定义小组件上的数据网格、日期和时间、按钮和文本颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal