报警日志网格

使用两种类型的网格记录报警。
  • 报警日志网格
    。显示由事件记录器(如报警事件记录器)记录在数据库中的报警事件日志。报警日志网格以表格形式显示报警信息和报警状态。表中的每一行都对应报警状态的变化。
  • 带有筛选器的报警日志网格
    。与报警日志网格显示记录数据的方式相同,但允许您临时筛选报警。
示例报警网格可显示以下信息列:
报警网格中的默认列包括:
列
说明
时间戳
上次更新报警事件的日期和时间
名称
生成报警事件的报警对象的名称
源变量
受监测变量
消息
与报警事件关联的消息
活动
= 报警处于不活动状态
= 报警处于活动状态
已确认
:报警未确认
:报警已确认
已证实
:报警原因未得到解决
:报警原因已得到解决
严重性
报警严重性级别,1 到 1000
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal