管理项目内容仓库

  1. 项目视图
    中,选择要包含该变量的文件夹或对象。
  2. 项目视图
    工具栏中,选择
    Add
    新增
    ,然后选择
  3. (可选)要更改变量数据类型,请在
    属性
    中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。
    小贴士: 如果未看到所需选项,请选择
    显示全部
    。要定义数组,请选择
    数组
    ,然后输入数组维数。
  4. 属性
    中,输入变量的值或创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见create-dynamic-links.html
  5. 项目视图
    中,选择变量。
  6. EURange
    下面,填写:
    • 下限
      。变量值的下限
    • 上限
      。变量值的上限。
    • 约束
      。如果为
      ,可约束变量的下限值和上限值。
  7. 为变量值选择计量单位,然后选择
    选择
  8. 属性
    中,选择变量值中的计量单位。
  9. 在编辑器中,管理枚举成员:
    • 要添加成员,请选择
      Add
      并填写:
      • 。枚举成员值。值通常是连续整数。
      • 显示名称
        。枚举成员的名称。
      • 说明
        。关于枚举成员的其他信息。
    • 要编辑
      显示名称
      说明
      ,请双击相应的单元格并输入新值。
    • 要移除成员,请选择相应行中的单元格并选择
      删除
此计量单位将出现在该变量的值中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal