主要功能步骤

  1. 通用
  2. 小贴士: 如果在
    选择文件
    中没有看到该文件,请选择
    导入文件
    ,在
    导入文件
    中选择要导入的文件,然后选择
    选择
  3. 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
  4. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  5. 在工具栏中,选择
    模板库
  6. 选择现有数据库或配置新的数据库:
    • 要使用现有数据库:
      1. 选择一个现有数据库。
      2. 如果需要,编辑数据库属性。
      3. 选择
        下一步
    • 要创建数据库,请执行以下操作:
      1. 选择
        新建数据库
      2. 如果需要,编辑
        名称
        类型
        字段。
      3. 选择
        下一步
      4. 如果需要,编辑数据库属性。
      5. 选择
        下一步
    • 要复制可用的数据库:
      小贴士: 通过复制现有数据库,可以基于现有数据库快速创建新的数据库。
      1. 右键单击可用数据库,然后选择
        复制
      2. 如果需要,编辑数据库属性。
  7. 选择
    下一步
  8. 选择
    下一步
    ,然后选择
    下一步
  9. 查看设置。
  10. 选择
    退出
  11. 配方
  12. 在中间的窗格中,选择
    配置配方
  13. 选择
    新建配方
  14. 选择要使用的配方参数。
    小贴士: 可以使用
    嵌套变量
    开关显示或隐藏其他变量中嵌套的变量(参数)。通过使用
    搜索
    字段,可以快速找到要选择的参数。
  15. 数据记录器
  16. 在中间的窗格中,选择
    配置数据记录器
  17. 配置数据记录器属性:
    • 要自动对所有受监测的变量进行采样,而不考虑其值:
      1. 采样模式
        字段中,确保已选择
        定期
        选项。
      2. 设置
        采样周期
        属性。
        属性值的格式为:
        0000:00:00.000
      3. 选择
        下一步
    • 要自动对与上次采样相比,值已发生变化的所有受监测变量进行采样:
      1. 采样模式
        字段中,选择
        值变化
      2. 设置
        轮询时间
        属性。
        属性值的格式为:
        0000:00:00.000
      3. 选择
        下一步
    • 要通过调用
      Log
      方法对变量进行采样:
      1. 采样模式
        设置为
      2. 选择
        下一步
  18. 如果记录器没有对应的数据库,请创建一个数据库:
    小贴士: 还可以右键单击现有数据库,然后选择
    复制
    。如果要在现有数据库基础上创建数据库,复制数据库会很有用。
    1. 选择
      新建数据库
      并完成:
      • 名称
        。数据库的名称。
      • 类型
        嵌入式
        ODBC 连接
    2. 选择
      下一步
    3. 设置数据库属性。
    4. 选择
      下一步
  19. (可选)右键单击数据库,然后选择
    复制
    以复制数据库。
    小贴士: 如果要在现有数据库基础上新建数据库,则复制数据库会很有用。
  20. 选择要用于存储记录器数据的数据库,然后选择
    下一步
  21. 如果需要,编辑数据库属性。
  22. 选择要记录的变量并选择
    下一步
    小贴士: 可以使用搜索字段快速查找变量。
  23. 选择要记录的变量。
    小贴士: 可以使用
    搜索
    字段快速查找要选择的变量。
  24. 动态链接
  25. 项目视图
    中,选择一个包含要通过动态链接设置的属性的节点。
  26. 属性
    中,选择要设置的属性旁边的
    添加动态链接
  27. 事件
  28. 项目视图
    中,选择对象或变量。
  29. 选择方法:
    • 对于全局方法,展开
      命令
    • 对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,
      数据网格
      节点公开
      刷新
      方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
  30. (可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
  31. 占位符步骤不得重用
    小贴士: 可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见create-dynamic-links.html
    小贴士: 如果需要,选择
    Add
    添加变量。
  32. 部署
  33. 在主工具栏上的
    运行
    旁边选择目标客户端设备下拉菜单。
  34. (可选)在
    客户端设备设置
    中,要仅显示活动的远程客户端设备,请切换
    活动的远程设备
    小贴士: 通过选择
    刷新
    来刷新远程客户端设备。
  35. 选择客户端设备。
  36. 在客户端系统中运行
    FactoryTalk Optix 应用程序
    • Windows®
      客户端设备上,双击
      FTOptixRuntime.exe
    • 在 Linux 客户端设备中,从终端导航到
      FTOptixRuntime
      文件所在的文件夹并输入
      ./FTOptixRuntime
  37. 事件记录器
  38. 要添加事件配置并记录关注的事件,请执行以下操作:
    1. 属性
      中,选择
      事件配置
      旁边的
      Add
    2. 事件配置
      #
      下,设置
      事件源
      事件源
      侦听子树
      任何项目对象:
      (无值)
      节点/对象及其所有子对象:
      动态链接(父节点/对象)
      特定项目对象:
      动态链接(特定对象)
    3. 事件类型
      中,选择所关注的事件类型。
      小贴士: 考虑为审计事件类型创建专用的事件记录器。
    4. 在中间的窗格中,选择要记录的变量,然后选择
      应用
      重要提示:
      当选择要记录的变量时,将在
      要记录的事件字段
      下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在
      动态链接
      对话框中选择其他属性。
      可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
    5. 要仅记录在用户与应用程序交互时生成的事件,请将
      排除非交互式会话
      设置为
对所选节点或变量的引用将出现在属性字段中。有关更多信息,请参见references-to-dynamic-li-link-sources.html
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal