激活 FactoryTalk Optix Studio 许可证

激活
FactoryTalk Optix Studio Pro 许可证
或
FactoryTalk Optix Studio Standard 许可证
。
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio
许可证与特定
FactoryTalk Optix Studio
用户帐户关联。具备有效许可证的用户无需转移许可证即可登录不同的
FactoryTalk Optix Studio
实例。
  1. 打开
    FactoryTalk Optix Studio
    。
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    标题栏中,选择
    登录
    。
  3. 输入
    FactoryTalk 中心
    凭据。
  4. (可选)选择
    使我保持登录状态
    。
  5. 选择
    登录
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal