许可证

在客户端设备上使用
FactoryTalk Optix Runtime 许可证
运行
FactoryTalk Optix 应用程序
,不受任何限制。使用
FactoryTalk Optix Studio Pro 许可证
访问专有
FactoryTalk®Optix Studio™
功能。

FactoryTalk Optix Runtime 许可证

FactoryTalk Optix Runtime 许可证
可用于在物理或虚拟化 HMI 设备上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
。
未激活的设备将在演示模式下运行,且在两小时后停止运行
FactoryTalk Optix 应用程序
。
小贴士: 在开发计算机上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的
仿真器
客户端不需要运行时许可证。有关更多信息,请参见部署。

FactoryTalk Optix Studio
许可证

您可以在
FactoryTalk Optix Studio Standard 许可证
和
FactoryTalk Optix Studio Pro 许可证
之间做出选择。
FactoryTalk Optix Studio
许可证比较
功能
FactoryTalk Optix Studio Standard 许可证
FactoryTalk Optix Studio Pro 许可证
在笔记本电脑或 PC 上安装
FactoryTalk Optix Studio
在笔记本电脑或 PC 上生成
FactoryTalk Optix 应用程序
将
FactoryTalk Optix 应用程序
保存在本地笔记本电脑、PC 或本地驱动器上
从笔记本电脑或 PC 部署
FactoryTalk Optix 应用程序
使用基于 Web 的
FactoryTalk Optix Studio
环境生成
FactoryTalk Optix 应用程序
将
FactoryTalk Optix 应用程序
保存到远程存储库并通过版本控制跟踪所做的更改
将
FactoryTalk Optix
库保存到远程存储库并通过版本控制跟踪所做的更改
多个人可以同时使用同一个
FactoryTalk Optix 应用程序
将
FactoryTalk Optix 应用程序
从云部署到本地设备
从云连接到并监测本地设备
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio
许可证与特定
FactoryTalk Optix Studio
用户帐户关联。具备有效许可证的用户无需转移许可证即可登录不同的
FactoryTalk Optix Studio
实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal