配置 FactoryTalk Optix 画面引擎

将 Ubuntu 客户端系统配置为通过
FactoryTalk Optix 应用程序
画面引擎来显示
FactoryTalk Optix Studio
。
小贴士: 可以在 Web 浏览器中显示
FactoryTalk Optix 应用程序
,而不是使用
FactoryTalk Optix Studio
画面引擎。在 Web 浏览器中显示应用程序不需要在客户端系统上进行额外的画面引擎配置。有关更多信息,请参见画面引擎。
  1. 确认已安装 X11 窗口管理器。
    小贴士: 默认情况下,Desktop Desktop 安装包括 X11 窗口管理器。
  2. 通过将
    /etc/gdm3/custom.conf
    中的
    #WaylandEnable=false
    取消注释来禁用 Wayland 管理器。
  3. 在终端输入
    sudo apt install -y libxcb-xinerama0 watch mesa-common-dev libglu1-mesa-dev libglib2.0-0 libltdl-dev libevent-dev libnss3-dev libopus-dev libqt5widgets5 libqt5svg5 libqt5webengine5 libqt5quickshapes5 libqt5xml5 libqt5quicktemplates2-5 qtpdf5-dev
    以安装所需的依赖关系。
  4. (可选)输入
    sudo apt install -y gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
    以安装在运行时渲染视频所需的相关项。
    小贴士: 根据使用的视频编解码器,可能需要安装更多的相关项。
  5. 重新启动系统。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal