打开 FactoryTalk Optix Studio Web 版本

可以在 Web 浏览器中打开
FactoryTalk Optix Studio
。打开一个清理会话,以移除
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
中所有与
GitHub®
不同步的项目。
先决条件
  1. 登录到
    FactoryTalk 中心
    。
    小贴士: 有关
    FactoryTalk 中心
    的更多信息,请参见
    FactoryTalk 中心
    联机帮助
    。
  2. 从可用的应用程序中选择
    FactoryTalk Optix
    。
  • 要打开
    FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
    ,请执行以下操作:
  • 选择
    在浏览器中打开
    。
  • 要打开
    FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
    并移除与 GitHub 不同步的所有
    FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
    项目,请执行以下操作:
    重要提示: 打开清理会话将永久移除与 GitHub 不同步的所有
    FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
    项目。
    1. 选择在
      在浏览器中打开
      后面的下拉箭头,然后选择
      打开清理会话
      。
    2. 在该对话框中,选择
      是
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal