FactoryTalk Optix Studio Web 版本

您可以通过
FactoryTalk 中心
在 Web 浏览器中使用
FactoryTalk Optix Studio
。

Internet 连接中断

如果 Internet 连接中断,
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
尝试每 5 秒重新连接一次 Internet。在此期间,无法与
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
交互。在
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
重新连接到 Internet 后,您可以继续执行先前的操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal