FactoryTalk Optix 应用程序

在
FactoryTalk Optix Studio
中开发和编译
FactoryTalk Optix 应用程序
。编译后的应用程序可以部署到
Windows®
或 Linux 客户端系统。

应用程序结构

编译后的每个
FactoryTalk Optix 应用程序
都包含以下文件和文件夹:
  • 用于启动应用程序的可执行文件:
    (
    Windows
    )
    FTOptixRuntime.exe
    文件。
    (Linux)
    FTOptixRuntime
    文件。
  • Bindings
    、
    Core
     和
    Modules
    文件夹。包含运行时二进制文件。
  • 应用程序运行时日志:
    (
    Windows
    )
    Log
    文件夹。
    (Linux)
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
    文件夹。
  • Projects
    文件夹。针对编译后的每个项目(应用程序)包含一个文件夹。每个项目文件夹包含:
    • ApplicationFiles
      文件夹。包含在运行时生成的文件,如嵌入式数据库、用于非易失性函数的数据库以及临时文件。
    • ProjectFiles
      文件夹。包含项目中使用的所有文件,包括图像、字体、文档和以下子文件夹:
      • NetSolution
        文件夹。包含从 C# NetLogics 获取的 .NET 程序集。
      • PKI
        文件夹。包含用于进行 OPC UA 身份验证的私有、公共和拒绝的证书。
    • .optix
      项目文件。
  • 辅助文件,包括
    FTOptixRuntime.xml
    配置文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal