FactoryTalk Optix 组件

FactoryTalk Optix
项目符合开放平台通信 (Open Platform Communication, OPC) 标准,该标准可在不同的系统之间实现互操作性。

软件

FactoryTalk Optix
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行。
软件
系统
说明
FactoryTalk Optix Studio
开发系统
集成开发环境,包含用于设计和编译 HMI 或物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的功能模块框架。
(可选)外部代码编辑器
第三方代码编辑器,用于通过开发自定义 NetLogic C# 代码来自定义、扩展或添加新功能。
小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
FactoryTalk Optix 应用程序
客户端系统
在
FactoryTalk Optix Studio
中开发和编译的 HMI 或物联网应用程序。
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
用于从
FactoryTalk Optix Studio
将
FactoryTalk Optix 应用程序
更新和部署到客户端设备的软件。

工作流

下图说明了
FactoryTalk Optix 应用程序
的开发和部署过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal