配置数据网格

配置用于从项目节点或数据库获取数据的
数据网格
对象。
  1. 在
    项目视图
    中,创建或选择
    数据网格
    对象。
  2. 在
    属性
    中,在
    模型
    属性和节点之间创建动态链接。
    所选节点
    组合框
    数据库对象
    数据库表中包含的值。
    项目节点
    所有直接子节点的特性值或属性值。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. (可选)通过设置
    ItemKind
    来指定要在对象中显示的项类别。
    小贴士:
    ItemKind
    属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。
    例如,如果模型基于一个包含多个
    Motor
    对象类型实例的文件夹节点,则会通过引用类型
    Motor
    自动设置
    ItemKind
    。在这种情况下,显示的值是不同实例(
    Motor1
    、
    Motor2
    、
    Motor3
    等等)的特性或属性。
  4. 通过选择
    列
    旁边的
    Add
    来向网格中添加列。
  5. 通过设置
    文本
    和
    标题
    属性值来配置列。
  6. (可选)在
    事件
    中,将
    选择已更改
    与
    刷新
    方法关联。
    每次与对象交互时,对象中包含的项都会刷新。
  7. (可选)通过设置
    排序顺序
    和
    排序依据
    值对项进行排序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal