数据网格示例

使用此对象可包含一个表,该表显示在运行时从项目节点或从一个或多个数据库表获取的数据。
小贴士:
数据网格
对象可包含只读文本、可编辑文本和图像。每个网格行表示来自其他项目节点的数据或来自数据库表中其他行的数据。
数据网格示例
animated graphic showig a grid with four motors that can be sorted by columns

使用案例

在表中显示某个数据。例如,显示特定硬件组件的属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal