通过搜索返回节点

使用 C# API 返回与项目的 OPC UA 节点相对应的 C# 对象。
不需要指定要在其中搜索待返回节点的确切节点。这些 API 使您能够在任何级别搜索已知节点的所有子节点。
API 由
IUANode
类提供。类实例是搜索要返回的节点的起点。
重要提示: 如果多个节点同名,可能会返回不需要的节点。
重要提示: 通过搜索返回节点可能会对项目性能产生不利影响,当项目中包含大量节点时尤其如此。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal