返回已知节点

使用 C# API 返回与项目的 OPC UA 节点相对应的 C# 对象。
返回的 C# 对象与项目的 OPC UA 节点相对应,从满足以下条件的节点开始:
  • 名称是已知的
  • 从中派生 OPC UA 节点的类型是已知的
API 由
IUANode
类提供。类实例是搜索要返回的节点的起点。
重要提示: 如果多个节点同名,可能会返回不需要的节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal