创建 OPC UA 客户端

创建用于从服务器项目获取翻译和面板并用这些翻译填充客户端项目的 OPC UA 客户端。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    文件夹,然后选择
    新建
    OPC UA 客户端
    。
  2. 在
    属性
    中,配置 OPC UA 客户端:
    1. 将
      启动时同步节点 ID
      设置为
      True
      。
    2. 将
      服务器端点 URL
      设置为 OPC UA 服务器的
      端点 URL
      属性值。
      小贴士:
      端点 URL
      属性值在 OPC UA 服务器配置期间设置。请参见创建 OPC UA 服务器。
  3. 在
    属性
    窗格中,添加运行时配置1:
    1. 选择
      运行时配置
      旁边的
      Add
      。
    2. 在
      运行时配置1
      下面,在
      本地目标节点
      和
      ProjectName
      UI
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    3. 将
      远程源节点
      设置为
      /Objects/
      ServerProjectName
      /UI/Panels
      。
      ServerProjectName
      项目的名称。例如,
      ImportTranslationsServer
    4. 将
      内容同步模式
      设置为
      Import only
      。
    5. 将
      包含远程源节点
      设置为
      True
      。
  4. 在
    属性
    中,添加运行时配置2:
    1. 选择
      运行时配置
      旁边的
      Add
      。
    2. 在
      运行时配置2
      下面,在
      本地目标节点
      和
      ProjectName
      翻译
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    3. 将
      远程源节点
      设置为
      /Objects/
      ServerProjectName
      /Translations
      。
      ServerProjectName
      项目的名称。例如,
      ImportTranslationsFromAnotherProjectServer
    4. 将
      内容同步模式
      设置为
      Import only
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal