创建 OPC UA 服务器

创建用于从服务器项目推送翻译并用这些翻译填充客户端项目的 OPC UA 服务器。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    文件夹,然后选择
    新建
    OPC UA 服务器
    。
  2. 在
    属性
    中,记录
    端点 URL
    属性的值。
    提醒事项: 之后,您需要使用
    端点 URL
    属性值来配置 OPC UA 客户端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal