导入局部变量
使用“
项目组织管理器
”从 CSV 或 XLSX 文件导入以下之一的局部变量:- 结构化文本程序
- 梯形图程序
- 功能块图程序
- 用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)
- 用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF)
将覆盖与导入变量同名的现有变量。
不支持导入拥有用户定义的数据类型的变量,除非项目中包含相同的用户定义的数据类型。为避免在导入拥有用户定义的数据类型的变量时出现问题,请考虑执行以下步骤:
- 导入 CSV 或 XLSX 文件之前,首先在FactoryTalk Design Workbench中创建用户定义的数据类型。
- 导入 CSV 或 XLSX 文件后,手动创建用户定义的数据类型,然后将对应变量的数据类型更改为您创建的用户定义的数据类型。
FactoryTalk Design Workbench
FactoryTalk Design Workbench
- CSV 或 XLSX 文件的前两行必须包含以下标头值:
- 名称
- 数据类型
- 以下行标头值可选:
- 维度
- 字符串大小
- 初始值
- 方向(仅限于 UDF 和 UDFB)
- 属性
- 注释
- 别名
- 已保留(仅限Micro810LC10、Micro870L70E 和Micro820L20E 控制器)
- 值
- 如果 CSV 或 XLSX 文件中的单元格包含不正确的变量属性或为空,则不正确的属性或空单元格将替换为下表中的默认值。变量属性的默认值变量属性默认值名称NewVariableX,其中X为唯一值,并按 1 递增。数据类型BOOL 或“未定义”维度<空白>字符串大小<空白>初始值<空白>方向(仅限于 UDF 和 UDFB)Var属性读取/写入已保留否注释<空白>别名<空白>值<空白>
提供反馈