搜索并添加已连接到计算机的控制器

使用“搜索设备”功能可查看和添加连接到计算机的设备。您可以使用此功能执行以下操作:
  • 用搜索到的控制器替换控制器项目中的现有控制器。
  • 将控制器及其控制器项目添加到空项目。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
搜索并添加与计算机相连的控制器
  1. 执行以下操作之一,打开“
    选择设备
    ”:
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择 “搜索设备”按钮。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择“
      搜索设备
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击空白区域,然后选择“
      搜索设备
      ”。
    • 打开添加设备,然后选择
      搜索设备
      。
  2. 如果通过以太网连接到设备,请在
    选择设备
    中选择 添加驱动程序按钮,然后在
    配置驱动程序
    中选择
    新增
    ,输入设备的 IP 地址,然后选择
    确定
    。
  3. 在“
    配置驱动程序
    ”中,选择“
    关闭
    ”。
  4. 在“
    选择设备
    ”中,选择包含设备的节点,以刷新设备列表。
  5. 选择设备,然后选择“
    确定
    ”。
    设备将添加到项目和“
    项目组织管理器
    ”中。随后会自动执行上传,并且将连接控制器。
  6. (可选)如果已向项目中添加控制器并且正在从“
    选择设备
    ”中选择另一个控制器,则会打开“
    搜索控制器
    ”,询问是否要使用所选控制器替换现有控制器。选择“
    替换
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal