将控制器添加到项目

使用“
添加设备
”将控制器添加到
FactoryTalk Design Workbench
项目。
FactoryTalk Design Workbench
在每个项目中支持一个控制器。
在“
添加设备
”的“
选择
”窗格中选择控制器后,将显示以下控制器信息:
有关设备的详细信息,请参见控制器目录。
先决条件
  • 在不添加控制器的情况下创建项目。
要将设备添加到项目
  1. 通过以下方式之一打开“
    添加设备
    ”:
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击空白区域,然后选择“
      新设备
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择“
      新设备
      ”按钮。
  2. 在“
    添加设备
    ”中,双击要添加的控制器,或选中控制器旁边的复选框。
  3. 在“
    选择
    ”中,输入控制器名称,选择控制器版本,查看控制器生命周期信息,然后选择“
    添加
    ”。
    添加控制器后,建议您为控制器设置密码以保障安全。请务必安全记录和保存密码,如若丢失,将无法找回。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal