使用密码保护控制器
为防止有人未经授权访问控制器中的配置和编程,建议使用密码保护控制器。
如果为控制器配置了密码,则必须输入密码才能执行以下任一操作︰
重要提示:
如果忘记或丢失现有密码,则无法恢复、更改或清除密码。如果在配置密码期间发生控制器故障,请重启控制器并重新配置密码。
先决条件
- 控制器处于“远程编程”模式。
使用密码保护控制器
- 执行以下操作之一,打开“更改 <controller-name> 的密码”:
- 在“连接”中,选择“安全”,然后选择“设置密码”。
- 在“项目组织管理器”中,右键单击控制器,然后选择。
- 在“项目组织管理器”中,选择控制器,然后从菜单栏中选择。
- 在“更改 <project-name> 的密码”中,输入密码。密码长度必须介于 8 到 64 个字符之间,包括字母、数字、空格和所有键盘符号。
- 在“确认”中,再次输入完全相同的密码。
- (可选)要查看密码,请选择
。 - 选择“确定”。
提供反馈