启动/故障配置页面

使用“
启动/故障
”配置页面执行以下操作:
  • 配置
    FactoryTalk Design Workbench
    项目中
    Micro800
    控制器的启动设置。
  • 打开控制器诊断视图查看当前项目和存储在内存中的项目的内存信息。
  • 指定发生硬件故障时的控制器行为。
小贴士: 在更改“
模式行为
”和“
故障覆盖
”设置之前,请首先断开控制器连接。
“启动/故障”配置页面设置。
设置
描述
诊断
打开“控制器诊断”视图。当控制器处于联机状态时,“
诊断
”可用。
模式行为
指定
Micro800
控制器上电时的启动行为。选项包括:
  • 断电之前始终保持上一模式
  • 远程运行模式
“
断电之前始终保持上一模式
”是默认设置。
故障覆盖
指定控制器上电时的故障行为。选项包括:
  • 请勿清除故障
  • 清除故障
“
请勿清除故障
”是默认设置。
硬件故障
指定发生硬件故障时的控制器行为。选项包括:
  • 停止控制器
  • 自动重启控制器
“
停止控制器
”是默认设置。
内存模块(
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器)/内存卡(
Micro820
L20E 控制器)
显示消息和指向内存卡或内存模块配置页面的链接。
该链接适用于:
  • 支持内存卡的
    Micro820
    L20E 控制器。
  • 带有 2080-SDMEMRTC-SC 或 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块的
    Micro850
    L50E 和
    Micro870
    L70E 控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal