内存配置页面

“
内存
”配置页面显示为不同元素分配的内存大小,以及不同元素的可用内存大小和已用内存大小。您必须先生成控制器项目,然后才能在该页面上查看信息。在生成项目之后,该页面上的数据会进行更新。
使用“
内存
”配置页面执行以下操作:
  • 查看
    Micro800
    控制器上的内存信息。
  • 指定要为临时变量保留的内存。
  • 生成控制器项目。
小贴士:
  • 生成项目后,将更新此页面上的控制器信息。在查看此页面之前,请先生成项目。
  • 在初始生成之前,“
    当前分配
    ”参数显示
    N/A
    。
“内存”配置页面上的设置
设置
描述
最大内存
显示
Micro800
控制器的内存容量(以字节为单位)。
最大数据分配
显示分配给数据的内存量(以字节为单位)。
当前分配
数据
显示用于支持控制器系统变量、输入和输出的内存量(以字节为单位)。
程序
显示由控制器项目中的程序使用的内存量(以字节和步长* 为单位)。
可用空间
数据
显示控制器中剩余的数据内存量(以字节为单位)。
程序
显示控制器中剩余的程序内存量(以字节和步长为单位)。
嵌入式项目
已分配
显示为创建控制器项目时所需的文件保留的内存量(以字节为单位)。
已用
显示由创建控制器项目时所需的文件使用的内存量(以字节为单位)。
空闲
显示对创建控制器项目时所需的文件可用的内存量(以字节为单位)。
临时变量
临时变量的保留数据内存
显示为临时变量保留的内存量(以字节为单位)。
默认情况下,内存大小为:
  • 4,096
    字节(对于
    Micro810
    LC10 控制器)
  • 8,192
    字节(对于
    Micro820
    L20E、
    Micro850
    L50E 和
    Micro870
    L70E 控制器)
已分配
显示为编译期间的临时变量和复杂表达式保留的内存量(以字节为单位)。
已用
显示由编译期间的临时变量和复杂表达式使用的内存量(以字节为单位)。
空闲
显示对编译期间的临时变量和复杂表达式可用的内存量(以字节为单位)。
保持内存
已分配
两个条形图分别显示:
  • 为了在断电期间保存保留变量而保留的内存量(以字节为单位)。
  • 为了保存保留变量而保留的内存量(以块为单位)。
已用
两个条形图分别显示:
  • 用于在断电期间保存保留变量的内存量(以字节为单位)。
  • 用于保存保留变量的内存量(以块为单位)。
空闲
两个条形图分别显示:
  • 可用于在断电期间保存保留变量的内存量(以字节为单位)。
  • 可用于保存保留变量的内存量(以块为单位)。
运行模式更改
为临时变量保留的数据内存
以字节为单位显示为运行模式更改 (RMC) 保留的内存量。
选项包括:
  • 0
  • 2,048
  • 4,096
  • 8,192
  • 16,384
默认大小为
2,048
字节。
新变量的最大大小限制
以字节为单位显示新变量的最大大小限制。大小取决于保留的内存和控制器。
变量的数据内存使用情况
已分配
显示为 RMC 过程期间的临时变量和复杂表达式保留的内存量(以字节为单位)。
已用
显示由 RMC 过程期间的临时变量和复杂表达式使用的内存量(以字节为单位)。
空闲
显示对 RMC 过程期间的临时变量和复杂表达式可用的内存量(以字节为单位)。
*步长是基本梯形图指令数的度量单位,它基于以下假设:每个指令块的大小约为 24 字节(对于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal