串行端口 - Modbus RTU 配置页面

使用“Modbus RTU”配置页面执行以下操作:
  • 配置 Modbus RTU 设置。
  • 选择“
    诊断
    ”按钮打开通信诊断视图。
显示的配置设置因选择的
Micro800
控制器不同而异。
Modbus RTU 配置设置
设置
描述
通用设置
诊断
打开“通信诊断”视图。当控制器处于联机状态,且选择“
CIP 串行
”或“
Modbus RTU
”作为驱动程序时,“
诊断
”可用。
波特率
列出波特率(单位为位/秒)。选项包括:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
默认波特率为 19,200。
奇偶校验
列出通信数据包中的奇偶校验位使用情况。选项包括:
  • 无
  • 奇数
  • 偶数
默认值为“无”。
Modbus 角色
指定 Modbus 端口的角色。选项如下:
  • 主站
  • 从站
  • 自动
默认选项为“
主站
”。
单位地址
指定配置为 Modbus 服务器(从站)时的单位 ID。
当“
Modbus 角色
”设置为“
主站
”时,该选项不可用。
当您为“
Modbus 角色
”选择“
从站
”或“
自动
”时,单位地址为 1 到 247。默认值为
1
。
例如,在将控制器设置为连接到
PanelView™
Component (PVC) 的 Modbus RTU 从站情况下,PVC 为 Modbus 主站并使用地址 0。
协议控制
介质
指定支持的介质类型。
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器的可用选项包括:
  • RS232
  • RS485
控制行
指定用于通信的握手类型。
  • 如果主站和从站都使用半双工调制解调器,则选择
    RTS/CTS
    。
  • 对于直接的点对点通信(不使用调制解调器),请选择“
    没有握手信号
    ”。
数据位
指定每个字符的数据位数。值为 8,且只读。
停止位
指定每个字符的停止位数。选项包括“
1
”和“
2
”。1 是默认选项。
响应计时器
指定 Modbus 主站在新传输开始之前等待 Modbus 从站响应的最短时间。
值范围为 0 到 4,294,967,295。默认值为 200。
在
Micro800
控制器用作 Modbus RTU 从站的主站情况下,为了发送完整响应,必须将该值限制在从站所要求的时间内。
广播暂停
指定数据广播后延时的时间量。值范围为 0 到 4,294,967,295。默认值为 200。
帧间 (延时/超时)
指定发出传输请求后延时的时间量。值范围为 0 到 4,294,967,295。默认值为 0。
RTS 预延时
指定请求传输前延时的时间量。当“
介质
”设置为“
RTS32
”且“
控制行
”设置为“
RTS/CTS
”时,该选项可用。
值范围为 0 到 4,294,967,295。默认值为 0。
当“
介质
”设置为“
RS232
”且“
控制行
”设置为“
RTS/CTS
”时,该选项可用。
RTS 后延时
指定请求传输后延时的时间量。当“
介质
”设置为“
RTS32
”且“
控制行
”设置为“
RTS/CTS
”时,该选项可用。
值范围为 0 到 4,294,967,295。默认值为 0。
当“
介质
”设置为“
RS232
”且“
控制行
”设置为“
RTS/CTS
”时,该选项可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal