“PTO 运动 - 常规”配置页面
在
FactoryTalk Design Workbench
中,支持运动控制的 Micro800
控制器使用高速脉冲序列输出 (Pulse-Train Outputs, PTO) 来控制轴定位。支持的 PTO 轴数取决于项目中的控制器类型。使用“
PTO 运动 - 常规
”配置页面执行以下操作:- 配置 PTO 引擎执行运动命令所需的时间。
- 向控制器项目中添加轴或从控制器项目中移除轴。
- 当 PTO 轴与反馈轴配对时,可以查看反馈轴的名称。
设置 | 描述 |
|---|---|
PTO 运动引擎执行时间 | 指定轴的执行时间。在向项目中添加一个或多个轴时,该选项是可配置的。 值范围为 1 到 10 ms。默认值为 1 ms。 |
轴 <x> | 选择要在控制器项目中添加或删除的一个或多个轴。 |
FBAxis <x> | 在 2080-MOT-HSC 插件模块是控制器配置的一部分并且已使用反馈轴启用时显示。该复选框处于选中状态且为只读。 |
提供反馈