LCD 模块配置页面
Micro810
LC10 控制器提供 LCD 模块
配置页面。使用该页面可以执行以下操作:- 将 LCD 模块添加到Micro810LC10 控制器配置。
- 将用户程序和功能文件备份到 LCD 模块。
- 从 LCD 模块将用户程序和功能文件还原到Micro810LC10 控制器配置。
- 打开“LCD 变量”视图,以选择要使用 LCD 模块监控的变量。
- 查看 LCD 模块的连接状态。
- 配置按钮键读取的硬件设置。
设置 | 描述 |
|---|---|
附加 LCD 模块 | 确定是否将 LCD 模块添加到 Micro810 LC10 控制器项目。默认情况下,LCD 模块不属于 Micro810 LC10 控制器项目的一部分。 |
状态 | 表示 LCD 模块和控制器的状态信息。 状态包括以下只读值:
|
诊断 | 打开控制器诊断视图。当控制器在线时,“ 诊断 ”按钮可用。 |
LCD 变量 | 打开“ LCD 变量 ”视图。当满足以下条件时,该视图可用:
使用 LCD 模块的 主 菜单最多可选择 200 个要监控的变量。超过限制将导致生成问题。 |
LCD 模块设置 | |
启用按钮键读取 | 打开读取 LCD 模块键状态的 KEY_READ 功能块指令。 默认情况下,KEY_READ 功能块指令处于关闭状态。 |
背光模式 | 指定远程 LCD 的背光行为。选项如下:
“ 间隔 ”为默认选择。 |
时间 | 指定将“ 背光模式 ”设置为“间隔 ”时的背光间隔。值范围为 10 到 120 秒。默认值为 30。 |
对比度 | 指定 LCD 上的背光对比度。值范围为 0 到 100%。默认值为 50%。 |
备份/还原 | |
在上电时加载 | 指定打开控制器时的 LCD 模块行为。选项如下:
默认设置为“ 已禁用 ”。 |
备份到 LCD 模块 | 启动将用户程序和 Micro810 LC10 控制器项目文件备份到 LCD 模块的操作。当满足以下条件时,“备份至 LCD 模块 ”按钮可用:
|
从 LCD 模块还原 | 启动将用户程序和 Micro810 LC10 控制器项目文件从 LCD 模块还原到项目的操作。如果 2080-LCD 硬件受密码保护,则控制器密码和 2080-LCD 密码必须相符。 “ 从 LCD 模块还原 ”按钮在以下情况下可用:
|
提供反馈