删除数据记录文件
使用“
<controller-name>:
管理数据日志
”页面上的“删除数据日志”按钮可以删除数据日志条目。
小贴士:
如果在程序处于“
运行
”模式时获取数据日志,则性能可能会受到影响,并且花费的时间比预期要长。如果创建控制器名称相同但数据集或变量不同的项目,则尝试在新项目上获取日志文件可能会导致文件和新的日志文件相混。为了避免出现此情况,请考虑执行以下操作:
- 在创建项目前获取数据日志文件。
- 在新的项目中,删除旧的日志文件,下载新的数据集和变量,然后获取日志文件。在“项目组织管理器”中,为控制器创建一个唯一的名称,因为控制器名称确定 SD 内存卡中的目标文件夹。
先决条件
- 控制器处于联机状态。
删除数据日志文件
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“数据日志”。
- 在“数据日志”配置页面上,选择“管理数据日志”。
- 在“<controller-name>: 管理数据日志”页面上,选择要删除数据日志文件的日期范围。
- 选择
。 - 在“删除数据日志”中,选择以下项之一,然后选择“确定”。
- 当前项目
- 当前项目和内存卡
提供反馈