搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
管理数据日志
使用“
<controller-name>:”管理数据日志
”页面可执行以下操作:
在检测到内存卡时,从内存卡中获取指定时间范围的数据日志。
在控制器处于脱机状态时,从计算机中获取指定时间范围的数据日志。
从内存卡中删除指定时间范围的数据日志。
将数据日志以 XLSX 或 ZIP 文件的格式导出到您的计算机。
数据日志概览
获取数据日志
将数据日志文件从控制器导出到本地驱动器
删除数据记录文件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal