将插件模块添加到控制器
使用插件可扩展
Micro800
控制器,以获得额外的 I/O、通信、内存备份和专用功能。要将插件模块添加到控制器
- 在“项目组织管理器”中,转到 。
- 右键单击“插件”,然后选择“新建模块”。
- 在“添加模块”中,选择一个插件模块,然后选择“添加”。
- 在“设备定义”中,配置插槽、版本和控制器故障设置,然后选择“确定”。小贴士: 要打开插件模块的配置页面,请在“项目组织管理器”中双击<plug-in-ID>。
提供反馈