插件模块
2080 插件模块连接到
Micro800
控制器,可以扩展控制器功能,但不会增加控制器的占用空间。使用插件可添加 I/O、通信、内存备份和专用功能。Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器支持插件模块。您可以配置在插件模块不存在时是否使控制器出现故障。下图展示了具有三个插件模块的
Micro870
L70E 控制器配置。使用 PLUGIN_INFO 指令验证是否存在插件模块。带三个插件的 Micro870 L70E 控制器配置

将插件模块连接到控制器后:
- 在“项目组织管理器”中,将在 下创建<plug-in-catalog-number>节点。要打开<plug-in-catalog-number>页面,请双击<plug-in-catalog-number>节点。
- 在<plug-in-catalog-number>页面中,选择一个节点以打开相应页面并配置插件设置。
目录编号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
2080-IF2 | 模拟 | 2 通道电压/电流输入 |
2080-IF4 | 模拟 | 4 通道电压/电流输入 |
2080-OF2 | 模拟 | 2 通道电压/电流输出 |
2080-RTD2 | 模拟 | 2 通道电阻温度检测器 |
2080-TC2 | 模拟 | 2 通道热电偶 |
2080-DNET20 | 通信 | DeviceNet |
2080-SERIALISOL | 通信 | RS232/485 隔离式串行端口 |
2080-IQ4 | 数字 | 4 点数字输入模块 |
2080-IQ4OB4 | 数字 | 8 点数字组合模块 |
2080-IQ4OV4 | 数字 | 8 点数字组合模块 |
2080-OB4 | 数字 | 4 点数字输出模块 |
2080-OV4 | 数字 | 4 点数字输出模块 |
2080-OW4I | 数字 | 4 点继电器输出模块 |
2080-MEMBAK-RTC2 | 专用 | 内存备份和实时时钟 (RTC) |
2080-SDMEMRTC-SC | 专用 | MicroSD 卡和高精度 RTC 它不是 Allen-Bradley® 插件。它来自 Rockwell Automation Encompass™ 产品合作伙伴 - Spectrum Controls。 |
2080-MOT-HSC | 专用 | 在高速计数器模式或运动轴反馈模式下运行 |
2080-TRIMPOT6 | 专用 | 6 通道微调电位模拟量输入 |
提供反馈