配置锁存输入

锁存输入(或者称脉冲捕获输入)可捕获快速脉冲,并将其保存到下次控制器扫描为止。输入滤波器用来确定所捕获的脉冲宽度。对于
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器,可以将某些输入配置为锁存输入,设置输入滤波器值,然后配置每个锁存输入的上升沿和下降沿行为。
小贴士:
锁存输入的状态变化速度快到无法检测,这些输入通常无法由
Micro800
控制器扫描周期的输入扫描部分检测到。
要配置锁存输入
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    I/O 配置
    ”。
  2. 通过执行以下操作之一打开嵌入式 I/O 配置页面:
    • 双击“
      嵌入式
      ”。
    • 选择“
      嵌入式
      ”,然后选择
      Enter
      键。
  3. 在
    <controller-catalog-number Embedded I/O>
    页面上,选择“
    配置
    ”。
  4. 在“
    输入锁存
    ”列中,为每个锁存输入选择下列选项之一:
    • 选择“
      上升
      ”以检测外部输入的上升沿上的脉冲。
    • 选择“
      下降
      ”以检测外部输入的下降沿上的脉冲
  5. 根据需要选择 EII 沿方向。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal