嵌入式 I/O 配置页面

使用“
<controller-catalog-number> 嵌入式 I/O
”页面可以执行以下操作:
  • 通过选择“
    变量
    ”节点来查看与 I/O 点相关联的变量。
  • 通过选择“
    配置
    ”节点来查看和配置
    Micro800
    控制器的嵌入式 I/O 参数。
I/O 参数的数量因
Micro800
控制器的类型不同而异。对于
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器,您可以将输入配置为用来检测外部输入的上升沿和下降沿的锁存输入。
要打开嵌入式 I/O 配置页面,请执行以下操作之一:
  • 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    I/O 配置
    ”,然后双击“
    嵌入式
    ”。
  • 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    I/O 配置
    ”,右键单击“
    嵌入式
    ”,然后选择“
    属性
    ”。
“Micro800 控制器嵌入式 I/O 配置 - 变量”页面
“嵌入式 I/O - 变量”页面
“Micro800 控制器嵌入式 I/O 配置 - 配置”页面
“嵌入式 I/O - 配置”页面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal