结构化文本程序开发环境

本节介绍结构化文本 (Structured Text, ST) 程序语言编辑器。
结构化文本程序开发环境
结构化文本程序开发环境
ST 编程开发环境
项目
描述
Callout1
打开局部变量网格,以查看当前程序使用的变量。
Callout2
打开一个框,输入要转至的行号。此框将显示:
  • 光标所在的当前行号。
  • 当前行中的字符数。
  • 您可以在框中输入的行号的范围。
输入行号时,该行将突出显示。选择
Enter
转到该行。
Callout3
缩小编辑器。它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
Callout4
将编辑器重置为 100% 缩放。
Callout5
放大编辑器。它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
Callout6
显示或隐藏变量的值,通过这些变量可以读取值并检查项目逻辑。
它不会影响其他选项卡。
Callout7
构成结构化文本编辑器的主要部分。在此区域中,您可以添加所有文本并对 ST 程序进行编辑。
输入指令时,将显示可能指令的提示列表,工具提示将显示所选指令的指令定义和预期参数。
如果代码中存在任何错误,工具提示将提供有关错误的解释。
Callout8
显示整个内容的缩小概览。
滚动条指示编辑器中显示的代码部分,以红色突出显示错误。选择或拖动阴影区域可快速跳转到代码中的不同部分。
使用 ST 编辑器命令配置迷你地图。
Callout9
上下滚动页面。滚动条上的短线表示您当前的位置。
Callout_orange
将元素添加到 ST 编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal