结构化文本编辑器中的命令

本部分介绍右键单击语言编辑器或滚动条时出现的命令。
结构化文本编辑器中的命令
命令
描述
剪切
将选定文本或当前行移动到剪贴板。
复制
将选定文本或当前行复制到剪贴板。
粘贴
将剪贴板文本插入当前光标位置。
添加元素
打开“
工具箱
”(如果已隐藏),从而突出显示最后一个位置。
创建新变量
打开“
新建变量
”,以在代码中定义一个新变量。
查找所有引用
打开交叉引用浏览器,以查看选定变量的引用信息。
选择变量
打开变量选择器,以将选定变量替换为新变量。
打开指令参数
打开局部变量网格,以查看在选定指令中使用的变量。
打开指令逻辑
打开选定指令的定义。
打开监视器
打开对应的变量网格,以实时监视变量。该菜单在控制器处于联机状态时可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal