将指令块添加到梯形图程序

梯形图 (Ladder Diagram, LD) 指令块元素是 LD 程序中符合 IEC 61131-3 标准的功能元素。
LD 指令块可以是函数、功能块、用户定义的功能块、用户定义的函数或运算符。
先决条件
  • 创建指令块。
将指令块添加到梯形图程序
  1. 在“
    工具箱
    ”的“
    搜索
    ”中,输入指令块名称。
  2. 将指令块拖至有效位置。
    指示有效放置位置的绿点 指示有效的放置位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal