内存解释

在 IEC61131-3 中,通过使用基本数据类型或从一组多个数据类型创建的可选派生数据类型,定义变量的内存解释。
Micro800
控制器支持使用 BOOL(1 位)、SINT(8 位整型)、INT(16 位整型)、DINT(32 位整型)和 REAL(IEEE 浮点数)基本数据类型。通过创建用户定义的结构或数组,支持可选的派生数据类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal