其他指令集功能

可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 供应商可以通过该规范中未指定的指令实现其他功能。
扩展指令的示例包括诊断、PID 环路控制、运动控制以及数据文件操作的指令。
由于扩展指令不由 IEC61131-3 规范定义,因此不保证不同 PLC 供应商之间的实施会兼容。因此,使用指令可能会妨碍供应商之间的逻辑传输。
Micro800
控制器和
FactoryTalk Design Workbench
提供一套符合 IEC61131-3 标准的指令。这些指令的物理表示保留现有系统的外观,以降低与在该环境中工作有关的培训成本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal