SOCKET_DELETEALL

SOCKET_DELETEALL 指令可删除创建的所有套接字实例。
操作详细信息︰
  • 如果断开控制器的以太网电缆连接或更改控制器 IP 地址,可以执行 SOCKET_DELETEALL 以删除之前创建的所有套接字实例。
  • 输出与程序扫描同步更新。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Execute
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 检测到上升沿,启动指令块,前提是上一个操作已完成。
  • FALSE:未检测到上升沿。
Done
输出
BOOL
指示操作完成的时间。
  • TRUE: 操作已成功完成。
  • FALSE:操作正在进行或遇到错误条件。
输出与程序扫描同步更新。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 操作未完成。
  • FALSE:操作已完成。
输出与程序扫描同步更新。
Error
输出
BOOL
当功能块执行遇到错误条件时,该字段设为 TRUE。有关更多信息,请参阅套接字错误代码。
输出与程序扫描同步更新。
Status
输出
SOCK_STATUS
使用 SOCK_STATUS 数据类型定义状态,包含 ErrorID、SubErrorID 和 StatusBits 信息。
输出与程序扫描同步更新。

SOCKET_DELETEALL 示例

SOCKET_DELETEALL 功能块图示例
SOCKET_DELETEALL 功能块图示例
SOCKET_DELETEALL 梯形图示例
SOCKET_DELETEALL 梯形图示例
SOCKET_DELETEALL 结构化文本示例
SOCKET_DELETEALL 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal