套接字指令状态位

套接字指令状态位
位数
名称
描述
0
EN:启用位 (Enable Bit)
当指令由于“False 至 True”转换而启用但未完成或出错时,EN 位被置位。
1
EW:启用等待队列位 (Enable Wait Queue Bit)
当控制器检测到套接字指令请求已进入队列时,EW 位被置位。
当 ST 位被置位时,控制器将复位 EW 位。
2
ST:启动位 (Start Bit)
当正在执行已排队的指令时,ST 位被置位。
当 DN 或 ER 被置位时,ST 位被复位。
3
ER:错误位 (Error Bit)
表示在执行指令期间发生错误。当 run-condition-in 下次从 False 变为 True 时,ER 位被复位。
4
DN:完成位 (Done Bit)
当套接字指令成功完成时,DN 位被置位。当 run-condition-in 下次从 False 变为 True ,DN 位被复位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal