示例:如何将 UDFB 添加到 PID 程序

对于 PID 程序,在主程序外部使用用户定义的功能块 (User-defined Function Blocks, UDFB) 以执行特殊功能,如转换单位或传输值。
以下为 UDFB 示例:
传输自动调节增益值
此 UDFB 将 AutoTune 增益值传输到 My_GainTransfer,从而使控制器可以使用该值。
传输自动调节增益值
传输自动调节增益值
将操作值转换为数字输出
将操作值转换为数字输出
将操作值转换为数字输出
此 UDFB 将操作值 (MV) 转换为数字输出 (DO),从而可用其控制数字输入 n(DI)。
将操作值转换为模拟输出
此 UDFB 将操作值 (MV) 转换为模拟量输出 (AO),从而可用其控制模拟量输入 (AI)。
将操作值转换为模拟输出
将操作值转换为模拟输出
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal