示例:如何创建操作值的反馈回路

通过添加操作值的反馈回路可提供 MV 的最大值和最小值,从而防止调节过头。

温度反馈回路示例

在温度控制过程开始时,过程值 (PV) 和设定点值 (SP) 之间的差异较大,如下图所示。在此温度反馈回路示例中,PV 从 0 摄氏度开始,向 40 摄氏度的 SP 值移动。另请注意,高操作值和低操作值 (MV) 之间的波动会随时间推移而减少并逐渐稳定。MV 的行为取决于各个 P、I 和 D 参数中使用的值。
温度反馈回路示例
温度反馈回路示例
温度反馈回路示例

具有反馈回路的 IPIDController

以下功能块图包括操作值的反馈回路,它通过提供 MV 的最大值和最小值来防止调节过头。
具有反馈回路的 IPIDController
具有反馈回路的 IPIDController
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal