示例:具有自动调节的 IPIDController

以下示例程序展示了用于配置自动调节参数的变量。
具有自动调节的 IPIDController
具有自动调节的 IPIDController

自动调节参数

下表描述了与示例中的每个参数一起使用以配置自动调节的变量。
自动调节参数
输入参数
变量
参数
描述
AutoMode
Auto
PID 控制器的操作模式:
  • TRUE: 控制器以正常模式运行。
  • FALSE:忽略衍生项,强制控制器输出跟踪控制器限定范围内的反馈,使控制器能够切换回到自动,而不会增加输出。
Initialize
Initialize
初始化 AutoTune 序列。
值的更改(TRUE 更改为 FALSE 或 FALSE 更改为 TRUE)会导致控制器在相应循环期间消除任何比例增益。
My_Gains
Gains
建立 IPIDController 的增益 PID。
My_Gains.DirectActing
DirectActing
定义输出的操作类型。
  • TRUE: 正向作用(输出与误差沿同一方向移动)。也就是说,实际过程值要大于设定点值,并且适当的控制器操作会增加输出。例如,降温。
  • FALSE:反向作用(输出与误差沿相反方向移动)。也就是说,实际过程值大于设定点值,并且适当的控制器操作会降低输出。例如,加热。
My_Gains.ProportionalGain
ProportionalGain
“PID 的比例增益”(>= 0.0001)。
My_Gains.TimeIntegral
TimeIntegral
“PID 的时间积分值”(>= 0.0001)。
振荡趋势会随着 ti 降低而提高。
My_Gains.TimeDerivative
TimeDerivative
“PID 的时间微分值”(> 0.0)。
随着微分时间增加,阻尼也会增加,但是如果微分时间太大,则会减小。
My_Gains.DerivativeGain
“PID 的微分增益”(> 0.0)。
AutoTune
当设置为 TRUE 且 Auto 和 Initialize 为 FALSE 时,会启动 AutoTune 序列。
ATParameters
Load
  • 自动调节期间的初始输出值。
  • 使过程值在加载时稳定下来。
Deviation
  • 一系列稳定的过程值的标准偏移。例如,如果过程值稳定在 31.4 到 32.0 之间,则偏移值将是 (32.0-31.4)/2 = 0.3。
  • 某些过程值(例如温度)需要很久才能稳定。
Step
自动调节过程考虑过程值如何对步长值的变更做出反应并派生 Gain 参数。
ATDynaSet
  • 为要完成的自动调节分配时间。它必须长于自动调节过程所需的时间。
  • 许多系统的常用值是 600 秒,但是有些系统可能需要更多时间。
ATReset
  • 如果为 TRUE,则在自动调节完成后,输出将被重置为“0”。
  • 如果为 FALSE,则在自动调节完成后,输出仍将保留在加载值。
输出参数
AbsoluteError
来自控制器的绝对错误 (Process – SetPoint)。
ATWarning
自动调节序列的警告。可能的值有:
  • 0:不执行自动调节。
  • 1:处于自动调节模式。
  • 2:已执行自动调节。
  • -1:ERROR 1 输入自动设置为 TRUE,不可能进行自动调节。
  • -2:ERROR 2 自动调节错误,ATDynaSet 已过期
OutGains
在 AutoTune 序列之后计算的增益。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal