IPIDController 功能块操作

当“输入自动”为“TRUE”时,IPIDController 以正常的自动模式运行。
当“输入自动”为“FALSE”时,它将使得 R 被复位为跟踪 (F-GE),强制 IPIDController 输出跟踪 IPIDController 限定范围内的反馈,此时控制器会切换回自动,而不会增加输出。
IPIDController 功能块操作
IPIDController 功能块操作
对于输入初始化,当 AutoTune 为 FALSE 时,从 FALSE 更改为 TRUE 或从 TRUE 更改为 FALSE,会导致在相应循环期间 IPIDController 消除任何比例增益操作(例如初始化)。当使用切换功能块对 SetPoint 进行更改时,使用此进程来防止增加输出。
要运行 AutoTune 序列,必须完成输入 ATParameters。必须根据进程和所设置的 DerivativeGain,来设置输入增益和 DirectActing 参数(通常为 0.1)。AutoTune 序列从以下序列开始:
  1. 将输入初始化设置为 TRUE。
  2. 将输入自动调节设置为 TRUE。
  3. 将输入初始化更改为 FALSE。
  4. 稍候,直到输出 ATWarning 更改为 2。
  5. 将输出 OutGains 的值传输至输入增益。
要完成调节,可性能需要某些微调,具体取决于进程和需求。当将 TimeDerivative 设置为 0.0 时,IPIDController 会强制 DerivativeGain 设置为 1.0,然后作为 PI 控制器进行工作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal