MC_ReadParameter(运动控制读取参数)

MC_ReadParameter 指令可以实型数据类型返回供应商特定参数的值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_ReadParameter
MC_ReadParameter 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_ReadParameter 计算。
  • FALSE:将值输出复位为 0。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
对于 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
Enable
输入
BOOL
  • TRUE: 持续获取参数编号的值。
  • FALSE:将值输出复位为 0。
ParameterNumber
输入
DINT
参数标识。
参数编号定义在运动控制功能块参数编号中定义。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
Valid
输出
BOOL
  • TRUE: 有效输出可用。
  • FALSE:有效输出不可用。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 功能块正在运行,并且预期有新的输出值。
  • FALSE:功能块处于空闲状态。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。
Value
输出
REAL
由供应商指定数据类型的指定参数值

MC_ReadParameter 示例

MC_ReadParameter 功能块图示例
MC_ReadParameter 功能块图示例
MC_ReadParameter 梯形图示例
MC_ReadParameter 梯形图示例
MC_ReadParameter 结构化文本示例
MC_ReadParameter 结构化文本示例
结果
结果
轴监视器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal