微调电位 ID 定义

下表描述了在 TRIMPOT_READ 指令中使用的微调电位 ID 定义。
微调电位 ID 定义
输出选择
位
描述
微调电位 ID 定义
15 - 13
微调电位的模块类型:
  • 0x00:嵌入式。
  • 0x01:扩展。
  • 0x02:插件端口。
12 - 8
模块的插槽 ID:
  • 0x00:嵌入式。
  • 0x01-0x1F:扩展模块的 ID。
  • 0x01-0x05:插件端口的 ID。
7 - 4
微调电位类型:
  • 0x00:已保留。
  • 0x01:数字微调电位类型 1(LCD 模块 1)。
  • 0x02:机械微调电位模块 1。
3 - 0
模块内的微调电位 ID:
  • 0x00-0x0F:嵌入式。
  • 0x00-0x07:用于扩展的微调电位的 ID。
  • 0x00-0x07:用于插件端口的微调电位的 ID。
微调电位 ID 从 0 开始。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal