示例:在 MicroLogix 中创建 MSG_PCCC 消息程序以将值写入地址和从地址读取值

本示例显示了如何创建消息程序,以从控制器 B 全局变量将值写入控制器 A 旧地址,以及从控制器 A 旧地址读取值,然后通过以太网保存到控制器 B 全局变量。
MSG_PCCC 消息程序示例
在 MicroLogix 中创建 MSG_PCCC 消息程序以将值写入地址和从地址读取值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal