MSG_PCCC 错误代码

使用下表确定在设置了 ER 位时 ErrorID 和 SubErrorID 字段的参数值。
MSG_PCCC 错误代码
ErrorID 代码
SubErrorID 代码
错误代码说明
30
SubErrorID 表示状态 (STS) 远程错误。有关详细信息,请参阅 DF1 协议和命令集参考手册的第 8 章。
31
SubErrorID 表示扩展状态 (EXT STS) 远程错误。有关详细信息,请参阅 DF1 协议和命令集参考手册的第 8 章。
32
PCCC 配置错误
1
不支持的服务代码。
受支持的服务代码如下:
  • 0:读取(默认)
  • 1:写入
2
源地址无效。
有关正确的源地址,请参见 PCCCCFG 数据类型表中的 SrcAdr。
对于字符串数据类型,支持的固定字符串大小为 82。
3
目标地址无效。
有关正确的源地址,请参见 PCCCCFG 数据类型表中的 DstAdr。
对于字符串数据类型,支持的固定字符串大小为 82。
4
源数据类型无效。
支持的数据类型包括:
  • N(整型)
  • F(浮点型)
  • B(布尔型)
  • L(长整型)
  • ST(字符串型)
5
目标数据类型无效。
支持的数据类型包括:
  • N(整型)
  • F(浮点型)
  • B(布尔型)
  • L(长整型)
  • ST(字符串型)
6
文件类型和符号数据类型不兼容。浮点型数据类型仅向浮点数据类型发送消息,或从浮点数据类型发送消息。
41
CIP 符号名称无效。
48
功能块的输入数据数组大小不足。
请验证数据缓冲区大小是否超出请求的数据长度。
33
与参数配置有关的错误
32
通道编号错误。
36
CIP 连接类型不受支持。
对于 PCCC 消息,确保将参数 CipConnMode 设置为 1。
48
元素计数无效。
元素计数的范围为 1 到最大值。
有关更多信息,请参见“元素计数”表。
49
目标路径无效。
51
有效负载无效,或者功能块的传输数据数组对于 CIP 通信而言过大。
52
错误段类型值。
53
错误 UCCM 超时值。
如果封装超时值小于 UCCM 超时,或封装超时和 UCCM 超时之间的差异小于或等于一秒,将报告错误。
该代码适用于 Ethernet/IP。
54
连接的超时值错误。
如果封装超时值小于 CONNECTED 消息超时,或封装超时和 CONNECTED 消息超时之间的差异小于或等于一秒,将报告错误。
该代码适用于 EtherNet/IP。
超时相关错误
55
112
在消息等待队列中等待时,消息超时。
要避免此问题,请验证每个端口正在执行的功能块数是否等于或小于 4。
113
在等待建立与链路层的连接时,消息超时。
要避免此问题,必须确保:
  • 电缆正常工作且目标存在。
  • 控制器最多支持处理 8 条 CIP 客户端消息。
114
在等待传输至链路层时,消息超时。
要避免此问题,请验证控制器是否支持处理最多 8 条 CIP 客户端消息。
115
在等待来自链路层的响应时,消息超时。
要避免此问题,请验证目标是否存在且电缆是否正常工作。
与服务器响应格式有关的错误代码
69
65
消息回复与请求不匹配。
68
消息回复数据类型无效或不受支持。
208
未为该网络配置 IP 地址。要解决此问题,请配置有效的 IP 地址。
该代码适用于 EtherNet/IP。
209
已达到最大连接数 – 无可用连接。
要避免此问题,请减少已使用的连接数。
该代码适用于 EtherNet/IP。
210
Internet 地址或节点地址无效。
要避免此问题,请勿对目标 IP 地址使用 0、广播、多播或回送。
该代码适用于 EtherNet/IP。
217
用户取消了消息执行(Cancel 参数已设置为 TRUE)。
要避免此问题,请勿将 Cancel 位置位或执行 RMD 操作。
218
无可用网络缓冲空间。
要避免此问题,请验证当前正在进行的通信活动没有过量。
该代码适用于 EtherNet/IP。
222
已保留。
223
链接地址不可用。正在进行 TCP/IP 或以太网配置更改。
该代码适用于 EtherNet/IP。
224
CIP 响应错误代码。
SubErrorID 指定 CIP 状态,ExtErrorID 指定 CIP 扩展状态值。有关可能出现的错误代码值,请参见 CIP 规范。
该代码适用于 EtherNet/IP。
255
通道已关闭或正在进行重新配置。
在重新配置过程中,或在执行 MSG_CIPPCCC 指令时端口不可用,可能会遇到此错误。
要避免此问题,请等待配置完成后再执行指令。
该代码适用于 EtherNet/IP。
元素计数表
源/目标数据类型
服务代码的最大元素计数 0 - 读取服务
服务代码的最大元素计数 1 - 写入服务
BIT
122
116
INT
122
116
FLOAT
61
58
STRING
2
2
DOUBLE
61
58
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal